Motion Control

ou CNC?

Duas soluções poderosas! Entenda quais são as diferenças e qual utilizar.

Tanto o CNC como o Motion Control são projetados para automatizar (de forma eletrônica) diversos movimentos de uma máquina, de modo preciso e com velocidade controlada, comandando eixos através de motores, nos quais podem ser movimentados de forma simultânea mais de 1 eixo.


Mas, diante dessas semelhanças, qual utilizar?

A resposta é simples! Depende do tipo de aplicação à que se destinam.


Veja abaixo algumas características específicas de cada um:

MOTION CONTROL


  • Controla um ponto específico a ser movimentado na aplicação;
  • O ponto pode ser controlado por posição, velocidade ou sincronismo de eixos.


CNC:


  • Controla uma posição da ferramenta relativa a uma peça de trabalho;
  • Movimenta as ferramentas através de traçados na peça;
  • Compensa a geometria das ferramentas e erros geométricos da máquina em tempo real;
  • É destinado a máquinas-ferramenta como tornos e centros de usinagem;
  • Possuí funções específicas aplicados a máquinas-ferramenta, como a programação em padrão códigos G´s.


Se inscreva em nosso próximo webinar que acontecerá em 27/09/22, onde teremos dois especialistas explicando sobre essas duas soluções.


CNC ou Motion Control: Onde e quando utilizar?

https://conteudo.br.mitsubishielectric.com/webinar-3-cnc-2022

Está interessado em saber mais ou receber um orçamento?

Preencha com seus dados abaixo e entraremos em contato!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2021. Todos os direitos reservados.
Mitsubishi Electric do Brasil - Divisão de CNC
Tel.: +55 (15) 3023-9000 | Av. Gisele Constantino, 1578 - Parque Bela Vista, 18110-650 Votorantim/SP, Brasil